结果:找到"ESP32 直播 福利 ",相关内容175条
- 亚特联IOT平台直播问题汇集
- 亚特联IOT平台直播问题汇集首先感谢大家提出的问题,在此对部分问题做出如下解答,如果有其它问题欢迎继续在跟贴追问。1、模块的云平台是用哪个平台?共享涂鸦云数据2、亚特联公司和涂鸦公司是什么关系?我们是战略合作伙伴,亚特联也是亚太人工智能商业联盟AIBA专业委员会成员3、你们公司的模块有哪些优势?能提供哪些支持?亚特联提供模组智能化定制和产品方案智能化定制服务,客户朋友如果有产品需求或者产品创意需要实现的欢迎随时联络我们亚特联科技5、我直接购买模块,不想用涂鸦的云,用其它的云台或是自己的私有云,可以吗?平台上是不可以的的,在平台上有客户定制需求的申请入口,客户可以提交定制方案需求,我们将及时提...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 直播问题汇总 发帖人:亚特联科技 发帖时间:2022-07-29 18:10:00
- 【直播回放】如何设计扫地机器人才能从“瞎撞墙”到“真解放双手”?
- 作为当前消费级市场唯一可以真正做到不依靠用户双手就能完成工作的智能化产品,近几年扫地机器人可谓发展迅猛。根据中怡康的监测数据,2013-2018年,我国扫地机器人销售量年复合增长率为58.45%,增速远超其它家电品类。(图片来源:网络)然而,早期扫地机器人产品避障能力差、清扫不干净、清洗除尘和集尘部件不方便等是用户的主要槽点。直到近几年,扫地机器人才在导航和路线规划、避障能力、清洁能力以及其它功能方面有了较大的改进和提升,从“难用”迈入到“可用”的智能化时代。扫地机器人设计详解未来在中国市场,扫地机器人的渗透率和发展仍有很大的提升空间,而这势必离不开产品的不断创新和改进,也离不开更多优质的芯...
- 所属专栏: 立创动向 标签: 立创电子设计大赛;直播 发帖人:立创商城小编 发帖时间:2021-06-22 16:32:00
- ,可替代ST,GD,雅特力,不缺货,不缺货
- 今年全球遇上了芯片史上百年难得一遇的缺芯大行情,我司做为国民企业,所以芯片按原价出售,绝对真实。台积电流片,华天,长电全年包线封测,合不合适大家就看各自的产品,算是给国人谋福利吧,推荐的产品都不缺货。MH1903RAM1MB/1MBflash.集成丰富资源,出货量大。M4安全核MH1903SRAM640K、4MBFLASH.MH2020CRAM64K/512kflash通用MCUM3MH1902TRAM128K/1MBflash,通用MCU.M3MH1608DNFC非接芯片8200H蓝牙双模芯片BLE:30KSPP:70K8100蓝牙BLE芯片BLE:60K国产芯片的引领者:广泛应用于:微型...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 国民企业的福利,32位 MCU不缺货 发帖人:MH1903 发帖时间:2021-06-19 16:18:00
- 今日份惊喜|教你如何用一颗ESP32MCU打造低成本彩屏方案
- 自从上次许多小伙伴收看了我们玩转ESP32彩屏的直播后,一直意犹未尽。很多伙伴对它的高水平低功耗,集成2.4GHzWi-Fi和蓝牙双模的特性感到惊喜不已,有部分伙伴兴匆匆把ESP32买回家试玩。话说,这样一款为物联网应用而设计,同时具有超高射频性能、稳定性、通用性和可靠性的MCU,到底有多神奇呢?除了小伙伴自己探索出来的功能外,其实ESP32还是一个很有故事的MCU。当然,想要知道它所有的玩法,你必须足够了解它。同时ESP32比较高冷,只允许了解他的朋友倾听他的故事哈哈哈。这不,我们的老板,他平时就很爱玩,为此和ESP32约定,今天晚上19:30在直播间和大家见面,并向大家详细介绍一下ESP...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ESP32 直播 福利 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-06-17 16:50:00
- 【求助】自己画的ESP32-WROOM-32板子不工作
- 新手上路,设计了一块基于ESP32-WROOM-32模块的开发板。模块中已经有烧录好的程序(用烧录卡座测试过了,在卡座上正常工作),正常状态下上电后会和手机进行BLE通信,但是上电后模块没有正常工作(手机搜不到BLE信号)。电表测试模块的VCC、EN引脚均有3.3V电压,上电时BOOT引脚也正常拉高。不知道是不是模块的外围电路画错了?求大佬解答
- 所属专栏: 技术交流 标签: ESP32 ESP32-WROOM-32 发帖人:zening 发帖时间:2021-05-12 18:26:00
- B站直播通知-实战项目第十三讲-待机电流低至1.1uA
- 6月6日晚上21:00,直播STC15单片机实战项目软件开发第十三讲-待机电流低至1.1uA。B站直播地址->http://live.bilibili.com/21988510文章链接:https://mp.weixin.qq.com/s/3KyU9fDCORxkyQxq_6IRCw低功耗牵涉到软硬件设计,直播时,会详细的讲解设计思路,硬件设计,软件设计,端口配置等,可以提前预习原理图,软件代码等。欢迎凑热闹。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 直播 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-06-06 09:28:00
- 【直播预约】2020电子工程师快充专场,龙腾半导体FAE经理主讲!
- 活动背景突如其来的“新冠肺炎”疫情席卷整个中国,在当前严峻的形式下,电子行业的工程师更多的通过网络进行技术学习和获取企业最新的产品信息。以达到停工不停学,减工不降产。为帮助工程师更好的提高产品设计水平,21Dianyuan联合多家国内外知名企业以及国内权威专家举办系列直播季课程,针对业内九大热门专题从初级-高级为工程师完善知识体系补充知识链条,带来最新的电子技术培训,帮助企业了解行业发展趋势,提高产品设计质量,更好的应对市场。随着科技不断的发展,终端设备的不断更新迭代,支持快速充电技术的移动设备越来越多,新型功率器件、同步整流芯片、快充设计等技术,更加受人瞩目。5月快充技术专题直播,21Di...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 直播,龙腾半导体,快充 发帖人:大菠萝油 发帖时间:2020-05-20 09:54:00
- 陵阳CameraSPCA2688+ES7243E网红直播USB摄像方案,技术支持
- 苏州顺芯原厂与陵阳CameraSPCA2688达成协议研发出4K高清画面+ES7243E双路音频ADCUSB摄像方案,远长拾音和消除回声更完美的,直播声卡方案,用于PC电脑,笔记本。为网红直播增加色彩!深圳锦宏世纪科技李工2881671130苏州顺芯ES7243/ES7243E苏州顺芯ES7243/ES7243E是一款高性能立体声音频ADC产品:ES7243PB.pdfES7243EDS.pdf参考参数:高性能multi-bitdelta-sigma音频ADC•102db的信噪比•-85分贝(THD+N•24位,8到200千赫采样频率•I2S/PCM主从串行数据端口•支持TDM•256/38...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ES7243E SPCA2688 网红直播USB摄像方案 发帖人:音频IC 发帖时间:2020-04-26 10:34:00
- “科技自动化”理念是倍福不懈的追求
- 倍福始终坚持基于PC的控制技术,从1980年公司成立开始,研发了大量的创新产品和解决方案,这正是Beckhoff得以持续发展的原因所在。其早期提出的概念业已成为许多自动化技术的标准,且被成功引入市场。Beckhoff倍福公司基于PC控制技术的理念和Lightbus系统、总线端子模块以及TwinCAT自动化软件的推出,在自动化技术领域有着里程碑式的历史意义。在传统控制行业,这些产品已被视为高性能的解决方案,从而被广泛接受。EtherCAT—实时以太网解决方案—是一种具有前瞻性的高端技术,是前沿控制理念的新生代产物。“科技自动化”理念已成为Beckhoff倍福不懈追求的目标,并将创新精神融入硬件...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 倍福 发帖人:仪器仪表厂家 发帖时间:2019-02-26 11:15:00
- esp8266开发板网络音乐播放器wifi智能音响无线对讲机语音识别
- 图片
- 所属专栏: 代售推荐 标签: ES8266 ESP32 智能音箱 网络播放器 发帖人:无线音频模块 发帖时间:2018-06-24 17:45:00
返回